在Two-Step Voltage模式下, 通过公式可以设置最高充电电压和Vblk和Vflt,但有几个问题想请你们帮忙解答一下:
前提:R1=576k,R2=49.9k,R3=1M;设置的Vblk=28.83V;Vflt=27.59V;
问题1:Icond和从预冲电进入到快充电的最低电压Vmin是多少,怎样计算,可以通过哪里设置?芯片手册没有找到。
问题2:测试芯片的第3脚,电压已经有2.0V,但有时无法从预冲电进入快速充电,状态灯闪一下又进入预冲,几分钟周期循环,芯片PWM有时停止输出,有时又 开始有输出,当电池电压上升到一定值一后,才能进入快充
问题3:预充电最小时间是多长?
问题4:通过以下电路做电流反馈,最大电流应该怎样计算,有没有什么问题?
其中网标SNS接一个220Ω到30Ω的电阻到地,用来控制电流大小;