我想把适配器输入端与电池输出端连在一起,一般的做法就是在两者之间加个二极管,但是这样做有压降,还有不知为什么二极管会发热(这个问题还在研究中),所以我想请教下,有没有哪个充电管理IC是可以将两者直接相连的?
如果是单串充电IC,我知道能实现这个功能的芯片是BQ24195,那两串或者更多串的电池充电IC中有没有能实现类似功能的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想把适配器输入端与电池输出端连在一起,一般的做法就是在两者之间加个二极管,但是这样做有压降,还有不知为什么二极管会发热(这个问题还在研究中),所以我想请教下,有没有哪个充电管理IC是可以将两者直接相连的?
如果是单串充电IC,我知道能实现这个功能的芯片是BQ24195,那两串或者更多串的电池充电IC中有没有能实现类似功能的呢?
你需要的功能是power path功能 ,这个功能会实现适配器插入时,适配器给电池充电的同时给输出负载供电;适配器没有插入时,电池切换到给输出负载供电。
BQ24195是用于power bank的设计的,它还会有一个OTG的升压模式,如果你只是简单的充电和给负载供电,那么可以用更加简单一点的。
二极管发热不是放电的时候,是充电的时候,按说应该是反响截止的,不知道有没有别人遇到过这个情况。
至于power path 这个功能,如果我适配器电流最大2A,但是我的系统在最初上电的1分钟内电流需求3-4A,还能用吗? 这个状态我不确定,会不会变成电池+适配器给电池供电?