Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195
Hi,TI 工程师
我这边在使用ISO5852S这颗物料时,出现一点意外,请给予一些技术方面的建议。谢谢
原理图如下:

调试更改项:
1.将C60去掉
2.R79 和 R80 是2.4R R83 和 R84 是7.5R
已测试项:
1.VCC2电压15V
2.VEE2电压-5V
3.VCC1电压3.3V
4.GND1 =GND
5.R71 和 R74 是NC .R72和R75 是0R

根据9-1所示,IN+ = H IN- = L RST=H RDY=H OUTH/L=H
实测与上诉条件不符,万用表测试 OUTH/L始终=L,并且RST =L
通过示波器时序抓取时序与手册时序分析:

在IN+ 为H后,几乎同时RDY和FLT都出现电压跌落(下图实测也是正常)。在RDY为高后,程序下拉RST信号,此时FLT应该持续高电平,但是实测未能实现持续。
现有如下问题:
OUTH/L 输出电压为高时,难道不是=VCC2 吗?为什么实测只有8V左右的电压?
9.3.4 Soft Turnoff, Fault ( FLT) and Reset ( RST) 这里所描述的故障是在带负载测试的吗?我使用的IGBT的型号是:AFGY160T65S
黄色:FLT信号 蓝色:RDY信号 红色:RST信号 绿色:OUT_H
劳烦给予思路,谢谢