This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2541蓝牙芯片搭配降压芯片TPS62730使用,是不是比不加的使用时间更长?

Other Parts Discussed in Thread: TPS62730, CC2541

 大家好!据TPS62730资料中介绍的,“比同类竞争解决方案的电池运行时间延长20%......而且还可降低电池电流损耗”。
有点疑问:同等(电源,假设都用两节干电池)条件下,CC2541蓝牙芯片搭配此降压芯片使用,是不是比不加的使用时间更长?
我的判断是否定的,因为加一个降压芯片其本身也有功耗,不会延长使用时间;
有人觉得值得一试。我希望能得到专业/权威的解答。Thanks!
  • 亲;世上本就没有标准答案,你的疑惑有一定道理。下面我们计算一下来说明这个问题。

    通常;蓝牙可以工作在2.1V环境,假设DCDC的转换效率为80%,当输入电压是3.7V(锂电典型值)时,输入输出电流比为:

    Iin/Iout=2.1/(3.7*80%)=0.71

    如果是干电池供电:

    Iin/Iout=2.1/(3*80%)=0.875

    如果电池有些亏电:

    Iin/Iout=2.1/(2.7*80%)=0.97

    如果电池亏电的利害:

    Iin/Iout=2.1/(2.3*80%)=1.14

  • 从结果看;电池输出电流通常小于负载实际消耗。因此;大多数情况下是省电的。只有严重馈电时;电池输出电流大过了负载电流。绝大多数情况下;加了这个DCDC确实可以延长使用时间。

    IC的静态功耗越低;效率越高,延长时间效率会越明显。