TI 的技术大牛和专家们,下述问题折腾有一段时间了,实在是没头绪了,请各位帮忙诊断分析下,不甚感激。
一直有选用贵司的芯片进行电源设计,这次在进行一款家用路由器基台(集合蓝牙,wifi(2.4G+5.8G)、zigbee等功能)的设计,由于负载功耗需求在3.3V 3A-4A之间,所以选择了贵司的TPS54478 DC-DC 芯片。
估计是由于该部分DC-DC设计问题(因为开始并没有发现出现或发现这些问题),导致项目出现了很多的问题。总共10pcs PCBA,目前已经有3pcs有以下问题出现,其他的板子该电源部分还是正常。
问题描述如下:
1、设计的电路开始都正常,输出电压和反馈电压都正常。
2、后面就出现了问题,发现该DC-DC输出为2.8-2.9波动,反馈电压也是完全波动。开始以为反馈电阻用错了,更新后刚开始一段时间恢复正常电压,可是很快就又不正常了。
3、后面发现该DC-DC的输入和输出都与GND短路了,查看电路和PCBA,一直没搞明白到底哪里短路了,后面干脆把IC(TPS54478)取下来,发现该短路现象完全消失,跟换该ic后还是有这个问题(更新:之前换的是旧IC,没有任何烧毁损坏现象。昨晚换了颗新料以后没有发现短路现象,但是发现输出电压为3.7V,且与之相连的led指示灯一直闪烁,估计一段时间后又会烧掉。)。
4、以上所有问题的板子最开始都是正常工作的,是运行一段时间后才出现的。
附件是我该次设计的原理图和pcb设计。
望各路大神指导指导,有问题请提出宝贵意见,不甚感激。