This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

循环学习

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

我想问问大神们,电芯为什么要进行golden learning ,不学习行吗?谢谢

  • 建议要golden learning 

    默认的Ra table 和Qmax 并不能和你所用的电芯一致。需要通过Golden 来更新

  • 王工,感谢你的回答.但是Qmax的值不可以直接在DataMemory中设置吗?

  • 那个只是配置的初始值,通过学习后,电量计会根据电芯和chemID重新学习一个更符合的Qmax

  • 明白了,谢谢!王工,我想问下我用的是bq78350+bq76920,烧完程序后为什么检测的温度一直是157摄氏度?之前上电激活都是短接boost和c1,温度没问题,后来我短接了boost与c2,虽然可以通讯,但是温度变了,和这个有关系吗?

  • Wang Cheng

                对于多节电池老化学习这部分,请教下,

                BQ20Z45-R1 learning cycle,多节电池在生产过程中PCM已烧录SENC文件,相当于初始值,在学习老化过程中,满足什么条件,Ra Table、FCC、Qmax才会更新?具体的学习步奏是什么?比如0.2C放电,静置再充电,?

  • 1. 温度常温, 发送0021 enable IT,

    2. 充电至满充, FC 置位, 

    3. 静置2hour, 要看到 VOK从1变为0,

    4. 恒流C/5放电,至空, 

    5. 静止5hour,

    如果这个时候只更新了Qmax, 再按照以上步骤循环一次。 

  • 非常感谢您的及时回复,

    1. 温度常温, 发送0021 enable IT,-->打开阻抗跟踪开始计算流过Sensor电阻的电压电流? 

    2. 充电至满充, FC 置位, -->怎么判断电池有充满(OCV& CC-CV的电流变小直?,Full charge 置位

    3. 静置2hour, 要看到 VOK从1变为0, -->FC置位后,静置2H的用意是什么呢?

    4. 恒流C/5放电,至空, -->循环是不是指电池从FC到放空,计算电池的容量然后在更新Qmax . cycle count. upstatus ?

    5. 静止5hour,  -->静置5H用意是 ?

    为什么多节电池需要做循环学习呢,单节电池不用。 判断电池是否循环OK的条件是??