This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UC1875-SP: UC1875输出脉冲一闪一闪

Part Number: UC1875-SP
Other Parts Discussed in Thread: UC1875

UC1875在开环时,输入条件:19脚三角波峰值4.1V,频率40KHz,2脚4.8V。结果其输出脉冲波形,一闪一闪的,间隔1秒左右,即1秒有1秒无。不知道是哪里的问题,是板子布的有问题还是别的原因?

拿正常的板子做对比,正常板子就是持续的输出。

  • 您好

    您好,关于您提到的UC1875在开环时出现输出脉冲波形一闪一闪的问题,这里有几个可能的原因和排查方向供您参考:

    1. 供电问题‌:

      • 首先确认UC1875的供电电压是否稳定,包括其正常工作所需的各个引脚电压,如2脚的4.8V电压是否稳定无波动。
      • 检查供电电源是否受到外部干扰,如电源纹波是否过大,这可能会影响到UC1875的内部电路工作。
    2. 时钟信号问题‌:

      • 您提到19脚三角波峰值4.1V,频率40KHz,这是UC1875产生PWM信号的重要参考。请确认这个三角波信号是否稳定,频率和幅值是否符合设计要求。
      • 检查产生这个三角波信号的电路部分,是否有元器件损坏或连接不良。
    3.  反馈回路问题‌(尽管您提到是在开环状态下,但反馈回路的设计也可能影响):
      • 即便在开环状态下,检查与输出反馈相关的电路部分是否有可能影响到UC1875的工作状态。例如,某些引脚可能通过内部电路与输出反馈相关联。
    4. PCB布局与布线问题‌:

      • 考虑到您提到可能是板子布的有问题,建议仔细检查UC1875及其周边电路的PCB布局和布线。特别是与高频信号相关的部分,如时钟信号和PWM输出信号的布线,需要确保没有产生不必要的电磁干扰。
      • 检查是否有信号线或电源线过近、交叉或形成环路,这些都可能导致信号干扰。
    5. 元器件问题‌:

      • 检查UC1875本身是否损坏,可以尝试更换一个新的IC来测试。
      • 同时,检查与UC1875相关的其他元器件,如电阻、电容、二极管等,是否有损坏或性能下降的情况。
    6. 环境干扰‌:

      • 确认测试环境是否有其他电子设备或电磁源可能产生干扰。尝试在更干净的电磁环境中进行测试。

    综上所述,建议您从上述几个方面进行排查和测试,以确定问题的具体原因。