Part Number: BQ76905
BQ76905上电后会马上将SCL和SDA拉到0电位。但是REGOUT却有3.3V输出。
另外一个现象是,当我MCU给TS脚输一个1.5V的唤醒电平时,SCL和SDA就会变成高电平。
并且我TS上加多长时间的电压,对应的SCL和SDA就会变高多久。
当我把TS脚上的唤醒电平(1.5V)撤销后,SCL和SDA又会恢复成低电平。

另外说明一下。SCL和SDA加的是10K上拉电阻到3.3V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们看到您的原理图的地是AGND,请问是否还要其他地?如果您上拉到3.3V,那么这个3.3V是相对于哪个地的?
建议SDA 和 SCL 的上拉供电可以使用自身的REGOUT输出的电压上拉。
另外您通过TS引脚唤醒之后,可以尝试进行配置。

您可以再看一下芯片的数据手册,TRM和评估板手册。
https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/bq76905.pdf