工程师:
你好,本人正在做锂电池充电项目,对于BQ24195芯片不是很理解,想请教一下几个问题:
1、BQ24195中的PMID引脚,在适配器工作情况下(假如:2v),问一下PMID引脚输出电压是多少,电流最大是多少?其中检测输出电流的大小是不是锂电池充电电流和PMID输出电流之和?
2、BQ24195在正常工作情况下,适配器和锂电池都接在电路中都有电压;问一下此时此刻的PMID的输出电压和电流最大是多少?SYS引脚输出电压是多少?
3、适配器和锂电池同时接在BQ24195芯片上,假如适配器的电压某一时刻突然为零,锂电池电压3.7v,请问一下PMID引脚要输出5.1v,2..1A的电流,芯片自动配置升压模式,还是用户设置?
谢谢!