This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24133设计问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

各位好:

我们在用BQ24133芯片作为一个3串4并的电池组做充电管理,充电电压为15V,充电电流2A。

附件为充电管理部分的电路图。

J9,J10为直充和座充的充电电极接入接口,而最右边的Q6和R32,R35,R37以及J11组成一个开关,将电池电源(Vbatt)和系统供电回路断开。

我们希望达到的效果是,当电池的开关断开的时候,插入充电器(直充或座充)可以给电池充电,拔掉充电器,电池可以完全不向系统放电,防止过放电电池保护。

目前碰到的问题是:

1.当我们不接充电器(直充座充都不接),单独接上电池并且确保断开电池开关后,发现Vwhole上有电,查看BQ24133的系统结构图,怀疑是从SW过内部的MOS的体二极管漏到PVCC去的。

2.如果芯片的AVCC没有上电(外部充电器没有连接,内部电池的电源开关断开),这时候SW上应该有电池的12左右的电压,内部high side和low side的MOS都没有偏置,是否会损坏芯片?因为我们已经连续烧了两片板子,都是单独接外部充电器芯片正常工作,但是单独接电池供电就会短路烧芯片。融蚀点在14,15(SRP,SRN)附近。会不会是电流倒灌导致SR的N,P倒挂导致的?

BQ24133.pdf
  • 我们希望达到的效果是,当电池的开关断开的时候,插入充电器(直充或座充)可以给电池充电,拔掉充电器,电池可以完全不向系统放电,防止过放电电池保护。

    楼主的意思是只做一个纯粹的充电器?那么你选择一个不带power path功能的充电器就可以非常简单,节约成本的实现了。

  • 如果是适配器插入时  给系统负载供电 ,适配器不插入时,系统负载也不工作。这样看起来 似乎电池的储能与系统负载不相关?并不是要维持系统负载的工作时间?

  • 不是不是,只是解释一下,相对于公版电路增加的这部分电路的作用,

    是为了在平时不使用的时候,将电池供电电路彻底切断,防止过放的

    但是希望这时候可以直接给电池充电。

  • 开始只是描述一下我们“增加的功能”,方便理解电路设计意图的。

    主要是这样的设计,导致在电池接入,充电器未接入,且电池的开关断开的时候,AVCC上没有供电,而SW上有Vbatt的电压,

    这时候PVCC上有电,且芯片容易烧毁,所以想讨论一下root cause。

    目前我们把“开关”一直短接,工作是正常的。