Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
各位好:
我们在用BQ24133芯片作为一个3串4并的电池组做充电管理,充电电压为15V,充电电流2A。
附件为充电管理部分的电路图。
J9,J10为直充和座充的充电电极接入接口,而最右边的Q6和R32,R35,R37以及J11组成一个开关,将电池电源(Vbatt)和系统供电回路断开。
我们希望达到的效果是,当电池的开关断开的时候,插入充电器(直充或座充)可以给电池充电,拔掉充电器,电池可以完全不向系统放电,防止过放电电池保护。
目前碰到的问题是:
1.当我们不接充电器(直充座充都不接),单独接上电池并且确保断开电池开关后,发现Vwhole上有电,查看BQ24133的系统结构图,怀疑是从SW过内部的MOS的体二极管漏到PVCC去的。
2.如果芯片的AVCC没有上电(外部充电器没有连接,内部电池的电源开关断开),这时候SW上应该有电池的12左右的电压,内部high side和low side的MOS都没有偏置,是否会损坏芯片?因为我们已经连续烧了两片板子,都是单独接外部充电器芯片正常工作,但是单独接电池供电就会短路烧芯片。融蚀点在14,15(SRP,SRN)附近。会不会是电流倒灌导致SR的N,P倒挂导致的?