This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24195电池充电问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

工程师:

          你好,本人正在做锂电池充电项目,对于BQ24195芯片不是很理解,想请教一下几个问题:

          1、BQ24195中的PMID引脚,在适配器工作情况下(假如:2v),问一下PMID引脚输出电压是多少,电流最大是多少?其中检测输出电流的大小是不是锂电池充电电流和PMID输出电流之和?

         2、BQ24195在正常工作情况下,适配器和锂电池都接在电路中都有电压;问一下此时此刻的PMID的输出电压和电流最大是多少?SYS引脚输出电压是多少?

         3、适配器和锂电池同时接在BQ24195芯片上,假如适配器的电压某一时刻突然为零,锂电池电压3.7v,请问一下PMID引脚要输出5.1v,2..1A的电流,芯片自动配置升压模式,还是用户设置?

  •     1、BQ24195中的PMID引脚,在适配器工作情况下(假如:2v),问一下PMID引脚输出电压是多少,电流最大是多少?其中检测输出电流的大小是不是锂电池充电电流和PMID输出电流之和?

     PMID输出电压在有适配器插入的情况下,其输出电压即为适配器电压(忽略mosfet上的电压损耗),输出最大电流取决于mosfet允许电流最大值。

  • 这颗芯片有两个电流检测环,一个是输入电流,检测的电流包括pmid和充电电流之和;一个是充电电流,用来调节充电过程中的CC过程。

  •        2、BQ24195在正常工作情况下,适配器和锂电池都接在电路中都有电压;问一下此时此刻的PMID的输出电压和电流最大是多少?SYS引脚输出电压是多少?

    R:有适配器在时,pmid是输出适配器的电压,SYS输出电压范围3.5-4.35V,在电池电压没有低于最小Vminsys电压时,输出接近电池的充电电压,当电池电压低于最小vminsys时,vsys保持在Vminsys  从而保证后端负载能正常工作。

  •    3、适配器和锂电池同时接在BQ24195芯片上,假如适配器的电压某一时刻突然为零,锂电池电压3.7v,请问一下PMID引脚要输出5.1v,2..1A的电流,芯片自动配置升压模式,还是用户设置?

    R:如果需要otg升压PMID到5.1V 的功能,需要有主机的指令,单独模式不会自动进入升压模式。

  • Hi,Michael Yang 

               适配器上的电源和锂电池同时作用在芯片上,此时适配器作为做主导电源,一路给蓄电池充电,一路给SYS引脚和PMID。问一下SYS引脚电压输出是多少?

    当适配器上的电源撤销后,锂电池3.7v工作,如果我想要5.1v的电压,还需不需要对BQ24195进行配置?此时SYS引脚输出电压是多少?谢谢。(PS:工程师能否留给联系电话)

  •   适配器上的电源和锂电池同时作用在芯片上,此时适配器作为做主导电源,一路给蓄电池充电,一路给SYS引脚和PMID。问一下SYS引脚电压输出是多少?

    R:此时接近电池充电电压,比如电池在CV阶段,那么sys就为4.2V. 有适配器在,不论电池处于什么状态,适配器都会保证sys电压在3.5-4.35之间。

  • 当适配器上的电源撤销后,锂电池3.7v工作,如果我想要5.1v的电压,还需不需要对BQ24195进行配置?此时SYS引脚输出电压是多少?谢谢。

    R. 需要。此时SYS输出电压为电池电压。

  • Hi,Michael Yang 

            谢谢回答,能否留给联系方式,以后我好请教,我的QQ:634922687.