This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3445: 不同输入电压输出电流不稳

Part Number: LM3445

Hi

 目前LM3445方案25W可控硅调光电源(输入85-115Vac,输出28-40V 600ma)调试时发现不同输入电压情况下,输出电流差异过大的情况. 具体输入输出情况如下。还请帮忙确认下,如何稳定在600mA。

   输入85V 输出电流550ma 

   输入100V 输出电流610ma 

   输入115V 输出电流700ma

LM3445_40V600MA_100VAC .pdf

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,看了你的技术请求。

    建议您将你的电路图提出到我们的英文E2E, 让该芯片的产品线专家帮你看看电路图哪里需要改善。这样效率高一些。
    请通过以下链接在我们的 E2E 支持论坛上发帖,与我们的产品线专家联系:
    https://e2e.ti.com/p/addpost
    请使用英文发帖。
    为了提高解决问题的效率,希望您尽量能够将问题描述清楚,并且附上一些通俗易懂的图片或文件。