Other Parts Discussed in Thread: LM5176
Hi,E2E
关于LM5176的RSNS电阻,手册中说了这个电阻可用于从输入电源调节电流,关于这个应用不是很了解,可以帮忙具体解释一下么,如下红线描述,谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
它具备一种可选的平均电流限制功能,该功能可以控制 DC/DC 转换器的输入或输出电流,防止过流情况的发生。这一功能的实现依赖于一个额外的电流检测电阻,该电阻串联在转换器的输入或输出路径中。当电流通过此电阻时,会在其两端产生一个与电流成正比的电压降,与芯片内部设定的 50mV 参考电压进行比较。如果电压降超过 50 mV,放大器会逐渐放电软启动电容,导致转换器的输出电压下降,从而限制输入或输出电流。这一功能适用于需要稳定电流的应用场景。
这一功能适用于需要稳定电流的应用场景,无定义产品。