This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50: BQ40Z50+BQ296107 Fuse误动作

Part Number: BQ40Z50


Hi  TI Team:

我们有个产品方案使用BQ40Z50+BQ296107,电量计部分的原理图与TI参考设计一致。近日有1个产品从用户处退回来,出货时间是21年,发现是Fuse熔断,产品对于Fuse只设定单节过压时BQ296107动作,所以虽然线路上BQ40Z50的Fuse pin有预留,但实际PF_EN和二级保护设定都disable,做了以下确认:

1、三端Fuse拆开,发现是两边都有熔断,现象符合Fuse pin到地,Fuse发热丝发热导致熔断导致;

2、二级保护BQ296107部分确认:退回时单节电压都在4.15V左右且均衡,Fuse熔断后功耗5uA左右,所以我判断熔断当时的电池电压差不多就在4.15V,因为单节超过4.5V导致BQ296107动作的可能性不大,并且更换Fuse后有做充放电循环,产品满充都在4.3V左右,与产品设定一致。IC单体和输入电阻有断电确认过,本体器件无问题;

3、就我了解,BQ40z50关于Fuse的动作逻辑有两个:

a. 配置中设定二级保护,到达条件后Fuse pin动作,但是在产品设计时,这个功能我们没有开启,生产文件中Fuse_EN虽然使能,但是PF_EN是disable, 并且PF各细项的使能也是disable的,这个退回后在做其他动作前确认过,和生产文件一致,所以我觉得这个方向应该是没有可能性的。我也有导出当时的gg file, 但是因为产品不启用bq40z50的二级保护,所以量产时关于blackbox和lifetime没有开启,gg file可以参考配置,但是没有记录数据做参考。

b.PTC功能触发后会无条件熔断Fuse,这个因为产品需求,电路上有按照参考设计预留,实际PTC的位置上件的是10K合金电阻,温度系数很好,逻辑不会因为这个问题触发;

4、环境因素确认:更换Fuse后多轮常温充放电循环和48h高温充放电无问题,看起来更换Fuse后整体完全没有问题;

综上,看起来不像是真正过压导致BQ296107动作,会不会存在特定环境下BQ296107/BQ40Z50 IC受到干扰导致fuse pin在某个瞬间拉高?之前有过这种类似问题吗?或者有没有其他建议,感谢。

export.gg.csv