This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TL431: PSPICE-FOR-TI仿真时,同一电路中将电源接地点位置调整后,在Vref相同的情况下,TL431为什么输出的VKA波形不同?

Part Number: TL431

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,TL431的输出VKA波形,尽管Vref保持不变。同一电路中调整电源接地点的位置VKA也是有变化的。
    电源接地点的位置变化会改变电路中电流的回流路径,从而影响电路的整体阻抗和电压分布。这会导致TL431的参考电压和输出电压之间的关系发生变化。
    在实际电路中,导线和接地平面之间存在寄生电感和电容。接地点位置的变化会改变这些寄生参数,从而影响TL431的动态响应和稳定性。

  • 电源接地点的位置虽然变化了,但是电路中各元件的电压(电势差)没变化啊,为什么电路中电流的回流路径会变化?如果电流回流路径发生了变化,具体是哪几条电流回流路径发生了什么样的变化?

  • 精确到具体哪几条电流路径发生变化,这无法准确回答你,接地位置不同,寄生电感和电容都有变化。

  • 接地点不就是相当于零电势点吗,怎么会影响寄生电感和电容,怎么影响电路中元件的电势差(电压),又怎么影响的电流的回流路径呢?您的结论是依据什么原理判定的?

    另外,相同的电路,我用Multisim 14.3模拟的改变接地点位置前后出现的VKA波形是一样的。

  • 具体仿真路径,你去英文E2E问问相关的专项工程师。

    https://e2e.ti.com/p/addpost
    请使用英文发帖。