This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于bq3055的一些问题。

Other Parts Discussed in Thread: BQ3055, BQEVSW, BQSTUDIO, BQ40Z60

我们公司目前开发一个便携式的仪表,用的是bq3055 保护和监控3个锂电池。请问怎么设置每个电池的充电的最大电压和最小的放电电压,看手册 没说怎么设置,难道是通过软件来设置的?谢谢了。。。

  • 可以使用EV2300, 安装bqStudio或者bqEVSW软件进行直接配置。

    最高电压,和最低电压 在Protect 里面可以设置。 

    用TI提供的软件配置完成后,可以导出配置文件,直接用MCU执行配置参数。

  • 首先感谢这么晚给我解答,谢谢!

    1.你说的这个MCU是bq3055吗?

    2..我们没有EV2300,可以通过SMbus总线来配置吗?

    3.另外bq3055 带充电管理吗?如果不带,有没有带充电管理和smbus 集成在一起的芯片?

    4.为什么有了锂电池保护芯片,还需要 充电管理呢?

    都是些基础的问题,谢谢了!

  • BQ40Z60是集成Gasgauge和charge一体的

  • 1. 这个MCU是您设备的主机

    2. 可以,只要您的MCU,设备的主机能够发送SMBus指令即可

    3. 充电管理是指charger么,bq3055没有,但是bq40z60有集成charger

    4. 保护芯片只是在异常情况对电池进行切断动作,保护电芯和设备的使用安全,为了能够更高效的对锂电池充电,一般需要充电charger芯片对锂电池进行CCCV模式的充电管理,或者在低压下,预充电。甚至是根据JEITA标准来控制充电的满充电压和电流。