我已经拿到BQ76930+BQ78350 DEMO板,我下载到了bq76940_30_20_Eval_SW_ver1.0.7a这份文件,但是上电后BQ76930 的DSG、CHG没有高电平,通过EV2300用SMBus通迅,是不是还要BQ78350的软件,请教下怎么调试,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经拿到BQ76930+BQ78350 DEMO板,我下载到了bq76940_30_20_Eval_SW_ver1.0.7a这份文件,但是上电后BQ76930 的DSG、CHG没有高电平,通过EV2300用SMBus通迅,是不是还要BQ78350的软件,请教下怎么调试,谢谢!
需要按Boot,
另外 , bqstudio 不是和bq76940通讯的,是通过SMBUS和 bq78350 通讯的。
请仔细参考EVM 的使用手册。
如果一切连接正常,和bq78350无法通信, 那可能是bq78350芯片内的固件没有烧录。需要强行选择bqstudio内的bq78350后,打开 点击Program,并充TI官网下载firmware文件进行升级。
王工没有答复,我帮忙下,用EV2300通过SMBUS通迅,可以在BQSTUDIO软件上看到充电电流、放电电流、每节电芯电压、容量百分比。。。。
非常感谢您的回复,我还想问下,在充放电的情况下,可不可以随时修改data memory里的参数?谢谢
可以在Date Meory更改参数,Read ALL更新,sluuan7b.pdf可以参考这份文件Date Meory里的一些说明。
再次感谢您的回复,我想问下您的固件有没有下到,因为官网上貌似下不下来?如果有可以给我一份吗?
王工,你好!我这边需要了解怎么设置BQ78350欠压恢复和放电过流的技术文档,我在测试BQ76930 DEMO板时设置过流是10A 1S,但测试数据是9A 30mS保护,麻烦邮件发送一份文档给我,谢谢!我的邮箱是liujingen@baileytekinc.com