Part Number: TPS25730

参考的数据手册的设计,只是将ADCIN修改为直接接到TPS25730D的LDO输出和GND,以省去ADCIN解码的电阻。
焊接好PCB后测试,发现TPS25730D的电源输入呈现为最大值为5V的方波,TPS25730D的电源输出同样也是最大值为5V的方波输出
测量CC线也是有通讯信号的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS25730

参考的数据手册的设计,只是将ADCIN修改为直接接到TPS25730D的LDO输出和GND,以省去ADCIN解码的电阻。
焊接好PCB后测试,发现TPS25730D的电源输入呈现为最大值为5V的方波,TPS25730D的电源输出同样也是最大值为5V的方波输出
测量CC线也是有通讯信号的
您好,
抱歉回复晚了。
如果VBUS_IN不是持续的电压输入,说明USB协商未通过。
根据ADCINX的设置,您选择的是如下配置,请确认供电的USB-PD 的电源具有如下能力。

这是工作流程

请参考评估板用户手册“2.7.4 完整示例” TPS25730 评估模块 (ti.com.cn)
您好,
请参考 TPS25730EVM评估板的设计,评估板用户手册有 “表 2-10. 示例设置”
请参考“表 2-9. ADCIN3 和 ADCIN4 灌电流配置”更改电流配置。