老片子bq20Z45 开发 新电池NCR18650B
问题1 检测电阻
TI 评估板设计6A电流 我的设计电流10A 4S3P
第一版 MOSFET 8毫欧 检测电阻10毫欧(官方) 测试过程中 当电流到8A时板子温度 达到60度
第二版 欲采用小于1毫欧的MOSFET来减小耗散功率 因此现在最大的热量来自10毫欧的检测电阻 如果将检测电阻改为5毫欧可否 若可行 除了需要校验电流 修改模拟前端参数还有什么关键参数需要修改?
问题2 复位
对已经使能监控的的电池 发复位信号 原有的学习自学习数据会被清除吗?
问题3 老片子新电池 bqeasy怎么配置 相应的化学特性
不知道怎么用bqeasy软件配置化学参数 即便查到知道NCR18650B的化学ID也没法输入啊 如何去做呢?
谢谢偶