用TPS563201DDCR 稳压3.3V时,发现当3.3V接入多个电平转换芯片中时,出现电压拉高的现象,最严重的到了3.7V。不理解是怎么影响的,电路如下
电平转换芯片看手册说是有内部上拉,所以上拉电阻未贴
可能是负载变化,从而影响稳压器的输出电压。
确保每个芯片的电流需求在稳压器的能力范围内。
或者是电平转换芯片可能会引入高频噪声,影响稳压器的稳定性。可以尝试在电源线上增加滤波电容来减小噪声影响。
不良的接地可能导致电压不稳定。确保所有电路的接地良好,避免接地环路。
2个DCDC,相同的参数,示波器测试交流值都是60mV,但是直流值一个3.32V,一个3.49V,去掉电平转换芯片,电压就一样。
那你测几个芯片看一下。是不是某个芯片的问题。