This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25723: BQ25723报故障SYSOVP

Part Number: BQ25723


我设置电池数量为1s,在插入电源适配器的时候会报故障SYSOVP,system电压不输出,在示波器中可以看到上电瞬间system电压有高于7V的脉冲尖峰,且在保持电源适配器存在的情况下,清除SYSOVP故障位,示波器会出现同样的波形,在设置了充电电流之后,清除SYSOVP故障为=位可以进行充电

  • 这是我的电路原理图

  • 您好

    1. 电源适配器输出电压不稳定‌:

      • 当电源适配器输出电压存在波动或不稳定时,可能会在上电瞬间产生高于BQ25723所能承受的最大系统电压(通常是7V),从而触发SYSOVP故障。
      • 建议使用示波器或其他电压监测设备,仔细检查电源适配器的输出电压,确保其在正常范围内且稳定。
    2. BQ25723芯片及外围电路故障‌:

      • 如果BQ25723芯片或其外围电路存在问题,如元件损坏、焊接不良等,也可能导致SYSOVP故障的发生。
      • 仔细检查BQ25723芯片及其外围电路,确保所有元件都正确安装且功能正常。
    3. 系统电压保护电路触发‌:

      • BQ25723具有系统电压保护功能,当系统电压超过设定阈值时,会自动切断输出以保护电路。
      • 检查系统电压保护电路的设置,确保其与你的应用需求相匹配。如果设置过于敏感,可能需要调整以保护电路免受瞬态电压尖峰的影响。
    4. 电源插入顺序或负载问题‌:

      • 在某些情况下,电源的插入顺序或负载的突然变化也可能导致电压尖峰和SYSOVP故障的发生。
      • 尝试改变电源的插入顺序或逐步增加负载,以观察是否会影响故障的出现。