PFC电压电流相位不一致问题
采用该芯片设计了交错PFC电源demo,观察采样点VINAC和电流发现相位差较大,PFC效率97.2,对VINAC和CS引脚的RC电路参数进行调节,但相位差基本没有什么改善及明显变化,请问该怎么解决或者往哪个方向进行排查?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
关于你提到的VINAC电压和电流相位不一致的问题,我猜测可能是这几个原因导致的:
采样电阻RSENSE的计算公式与实际相差较大:这可能会影响到电流的采样精度,从而导致相位不一致。建议你仔细核对一下计算公式和实际的电阻值,看看是否有较大的出入。
layout不好导致的SENSE电阻noise比较大:如果layout设计得不够合理,可能会引入较大的噪声,影响到电流的采样精度。你可以检查一下layout设计,看看是否需要进行优化。
输入电压的瞬态变化对电流保护的影响:虽然这种影响可能不会导致相位完全不一致,但也可能会对电流的保护功能产生一定的影响。你可以关注一下输入电压的变化情况,看看是否需要进行相应的调整。