This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

这个SBS图应该有问题吧?能否讲一下可能的原因?



请参考下面的SBS图

问题:

1. TDA: 单电芯还有3.4V,怎么电量只有431mAh了? 是电流没校准,不对的原因吗?但我看电流是对的啊!

2. CF: 需要重新做循环?

是否还有其它问题?

  • 1. Terminate Voltage 设计的是多少? 通过默认应该是3V,电芯在放电末期阻抗会指数型增加。 这个百分比还算是合理。

    2. 如果实际从3.4V放空到截止电压的过程中,放出的电量》431mAh 或者偏差过大,应该是chemID或者learning cycle没有学习。