您好,请问数据手册上给出的GPIO最低输出电压是1.4V,但在TDA4VM的参考设计中GPIO4用了一个1.1V的上拉电源,这样是否相当于1.4V和1.1V并联,请问为什么这样设计?
您好,
请问具体是TDA4VM哪个参考设计?
关于GPIO外部上拉电阻在数据手册有如下说明。
您好,是TDA4VM核心板原理图,PMICB的参考设计,VDD_DDR_1V1_REG这路电是1.1V的外接上拉电源,GPIO口数据手册给的最低输出电压是1.4V,这样是否相当于1.4V和1.1V并联,请问为什么这样设计?
这是TDA4VM产品网页,是哪个板子? TDA4VM 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn
GPIO4是用于输出还是输入?
您好,是J721EXCPEVM,文件名是PROC078E8C(001)_SCH,GPIO4用于输出。
GPIO可通过设置成Open-drain output模式,这样通过外部上拉电阻的电压源,可改变输出电压范围。
具体请参考tps6594-q1数据手册“表 8-71. GPIO4_CONF Register Field Descriptions”