This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24735: 关于BQ24735输入电流采样电阻

Part Number: BQ24735


关于BQ24735输入电流采样电阻,网盘现在设计遇到困难,芯片本身支持的8A输入电流不足以支撑系统使用,所以想将采样电阻由原来的10mΩ改为5mΩ,但不知道会在使用过程中造成何种影响,望解答疑惑

  • 您好

    改变BQ24735芯片的输入电流采样电阻值确实会对电路的性能产生影响。具体来说,将采样电阻由原来的10mΩ改为5mΩ可能会导致电流采样的准确性和稳定性下降,进而影响电池充电的效率和安全性。

    这是因为采样电阻的主要作用是将电流转换为电压,供芯片内部的ADC进行采样和监控。当采样电阻的值变化时,相同的电流会产生不同的电压,从而影响ADC的采样结果。如果采样结果不准确,芯片可能无法正确地控制充电电流和电压,导致充电效率下降,甚至可能损坏电池或适配器。

    此外,采样电阻的选择还需要考虑功率损耗和成本等因素。较小的采样电阻值会产生较大的功率损耗,可能会增加电路的发热和能耗。同时,不同阻值的采样电阻在成本和可用性上也可能存在差异。