This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:PMIC 问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248031/bq24735-issue-of-pmic

器件型号:BQ24735

您好!

我们在 其中一个项目中使用了 BQ24735RGRT PMIC。

我们对 PCBA 执行了必需的测试、例如测量各种电压轨上的电流、我们设计中使用的稳压器的输出。

PMIC (BQ24735RGRT)输出用作系统电压、是用作其余稳压器输入电压的电压(因为我们在使用降压稳压器(如11.8、3V3、5V...等)的过程中生成不同的电压)、

2天后、我试图打开 PCBA、但却无法看到不会产生所需的电压、于是我试着找出这个问题、但我发现 BQ24735RGRTit 应该在4号引脚上生成一些电压、大约为15V 至16V、但这不会产生。

下一步、我在不知情的情况下触碰了 PMIC、然后观察到它按预期工作、然后在4号引脚处测量了电压、观察到电压为17V。

我尝试关闭和再次打开面临同样的问题。

现在的问题是、除非将手指放在 PCBA 上的 PMIC 上、否则 PMIC 无法正常工作。

如果您中有任何人遇到类似问题、请建议如何解决该问题。

此致、

穆拉利·拉武拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    我有几个问题:

    [quote userid="569688" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248031/bq24735-issue-of-pmic PMIC (BQ24735RGRT)输出用作系统电压、是用作其余稳压器输入电压的电压(因为我们要在使用1V8、3V3、5V..c 等降压稳压器时生成不同的电压)、

    您是否知道设备正在工作、但现在却没有工作?

    您是否尝试过对 IC 上的焊料进行回流焊以确保所有引脚都能建立连接?

     发生此故障时、ACOK 是高电平还是低电平?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的  Christian:
    感谢 您发送电子邮件并提出疑问。
    请在下方找到。

    您是说器件可以正常工作、但现在却不能正常工作?

    • 是的,一个星期前它是正常的工作,从过去3天我面临这个问题。  

    您是否尝试过对 IC 上的焊料进行回流焊以确保所有引脚都能建立连接?

    • 是的、当我发现该问题时、我尝试使用焊料接触引脚、但可以看到相同的行为。  

    该故障何时发生?ACOK 为高电平还是低电平?

    • 观察到、当 ACOK 为低电平时、但观察到 ACDET 为2.4V  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    需要将 ACOK 引脚驱动为高电平才能打开 ACDRV 引脚。

    充电器需要满足所有条件才能将 ACOK 引脚驱动为高电平。

    如果充电器满足所有这些条件但仍然无法正常工作、则可能会损坏器件并需要更换。

    此致、

    Christian。