TI工程师您好:
我的应用是一个可穿戴产品。目前测试使用BQ24040,电池固定在产品中,不可拆卸。当检测到没电时通过USB接口给电池充电,同时给负载供电。我的负载电流超过了充电截至电流,这样的话IC不能检测到截至电流就无法关断充电,如果锂电池没有过充过放保护板,有可能会过充炸掉吗?是不是这种应用必须进入TTDM模式?
我用MCU时刻去检测电池电压是否到4.2V,到4.2V之后就提醒用户电已充满。但是这种应用下CHG引脚还能作为电池充满电(充电完成)的指示吗?
在使用中我发现,我给锂电池充电,芯片输出电压为4.0V(电池两端电压),暂未找到原因?
另外根据手册的电路,芯片并没有进入TTDM模式,这样是不是也能满足我的使用要求,如果这样用,请问会有什么后果?
谢谢