This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS546D24A: PMBUS响应是否受EN/UVLO引脚控制

Part Number: TPS546D24A

手册中提及:“可以通过 PMBUS 命令 (02h) ON_OFF_CONFIG 禁用 EN/UVLO 引脚或反转其逻辑,这允许引脚连接到 AGND,以确保在完成 PMBUS 编程 之前不启用输出。”

但该寄存器默认值是使用EN/UVLO 引脚,在第一次上电时如果连接到 AGND会造成无法通过PMBUS进行设置

  • 您好

    可以通过 PMBUS 命令 (02h) ON_OFF_CONFIG 禁用 EN/UVLO 引脚或反转其逻辑,这允许引脚连接到 AGND,以确保在完成 PMBUS 编程 之前不启用输出。

    datasheet这部分说明是指在启动IC后,为了防止在编程过程中启用,可以 EN/UVLO 接AGND来保护之后您通过PMBUS命令来控制输出。

    但该寄存器默认值是使用EN/UVLO 引脚,在第一次上电时如果连接到 AGND会造成无法通过PMBUS进行设置

    关于您第一次启动过程。你可以在第一次上电之前,用一个跳线或者开关,把EN/UVLO引脚先接到一个高电平(比如VCC),这样芯片就能先启动起来。然后,你就可以通过PMBUS命令来配置ON_OFF_CONFIG寄存器了。配置好之后,再把EN/UVLO引脚接到AGND,这时候芯片就会按照你在PMBUS里设置好的参数来工作了