Dear Sir
we set RILIM = 27K ohm , the ILM = 50000/27K = 1.851A 。
The OCP will start when the output of TPS25961DRV short to GND 。
But it won't start if the output of TPS25961DRV over 2A loading。
do you know why?
Thanks & Regards,
Danny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear Sir
we set RILIM = 27K ohm , the ILM = 50000/27K = 1.851A 。
The OCP will start when the output of TPS25961DRV short to GND 。
But it won't start if the output of TPS25961DRV over 2A loading。
do you know why?
Thanks & Regards,
Danny
您好

根据datashee显示您这个数值有点偏低。
关于计算请使用官方推荐以下计算工具辅助您的设计
dr-download.ti.com/.../TPS25961_Design_Calculator_v1.1.xlsm
Dear
我用官方那份設定表去計算 , 1.8A 也是差不多要使用27K ohm左右的阻值。
我現在的疑問 , 不是27K ohm不能用
(1)是他為何沒辦法精準地在ILIM = 1.8A的時候 , loading 大於1.8A 時就啟動OCP?
(2)如果RLIM=27K ohm,此時ILM=1.8A, 而Loading 大於1.8A 時不能精準地啟動OCP ,
請問當RLIM=27K ohm,ILIM = 1.8A的時候, Loading需要大於幾A 才會啟動OCP?
(3)如果想要Loading大於1.8A就啟動OCP , 請問RLIM要設定在甚麼阻值?
謝謝!!
您好
关于你的问题:
(1) 为何没法精准地在ILIM = 1.8A时,loading大于1.8A就启动OCP?
TPS25961的电流限制(ILIM)功能是通过外部电阻来设定的,但这里有个精度问题。根据数据手册,电流限制的准确度在整个电流范围内为±20%(典型值),这意味着即使你设定了1.8A,实际的电流限制值也可能在1.44A到2.16A之间。所以啊,当loading稍微超过1.8A时,OCP不一定会立即触发,这就是精度限制的原因。

(2) 如果RLIM=27K ohm,ILIM = 1.8A,Loading需要大于几A才会启动OCP?
这个问题其实挺难回答的,因为前面已经说了,电流限制的准确度有±20%的误差。但是,我们可以大概估算一下。根据数据手册和官方设定表,1.8A对应的电阻值大概是27K ohm。但考虑到精度问题,实际的电流限制值可能在1.44A到2.16A之间。所以啊,Loading需要大于这个范围的上限(也就是2.16A左右 但请注意,这只是一个大概的估算值。)时,OCP才有可能触发。
(3) 如果想要Loading大于1.8A就启动OCP,RLIM要设定在什么阻值?
这个问题其实和第一个问题类似,还是受到电流限制准确度的影响。如果你想要更精确地控制OCP的触发点,你可能需要调整RLIM的阻值,并进行多次实验来确定最佳的阻值。
总的来说啊,TPS25961的电流限制和过流保护功能是非常实用的,在实际应用中,你可能需要根据具体需求和实验结果来调整RLIM的阻值,以达到最佳的保护效果。