HI,
我的车载电子电路板,使用汽车12V电池供电,同时熄火后板子仍然有电,且需监控低电压,当电压偏低就自动关掉电源。调试的时候断开了TPS3700的OUTB。
1:我使用TPS3700DDCT监控我板子12V供电,设置为监控电源低于10V就让TPS3700输出低电平给板子后端的PNP+PMOS开关电路来切断电源的供给,或者输出低电平给DCDC模块的EN,让之disable。
2:调试发现,在断开板子负载(12V@0.6A)的时候,TPS3700能正常监控和关断电源;当连接负载的时候,当电源降到9.9V左右的时候,TPS3700理应输出稳定的低电平信号,但是实际输出的是反复高低跳变的矩形波,高为10,低为0。当电压降到8.3V左右时候,它的输出才完全稳定输出0。
3:TI的电源监控芯片TPS3700成熟么?咋会在临界状态时候输出不稳定的矩形波呢?我的DCDC和PNP+PMOS开关电源电路在去掉TPS3700后是能正常控制开合关的。
附件是原理图部分。