BQ24103这个充电的,两节串联7.4V聚合物电池,电池电压在6V左右开始充电,充到8V的时候灯就不亮了,一直保留在报错转态,也不充了,拔掉重新充可以充满到亮绿灯,电芯电压在6.8V左右开始充电可以充满, 想咨询下是什么原因呢?有没有解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ24103这个充电的,两节串联7.4V聚合物电池,电池电压在6V左右开始充电,充到8V的时候灯就不亮了,一直保留在报错转态,也不充了,拔掉重新充可以充满到亮绿灯,电芯电压在6.8V左右开始充电可以充满, 想咨询下是什么原因呢?有没有解决方案?
您好
电池电压在6V左右开始充电,充到8V时灯就不亮了,还报错,这很可能是因为在充电过程中,电池电压或充电电流没有达到芯片预期的值,导致芯片进入了保护状态。而当电芯电压在6.8V左右开始充电时,可以充满,这可能是因为此时的电池状态更接近芯片的期望工作范围。
要解决这个问题,你可以尝试以下几个步骤:
检查电池连接:确保电池与充电芯片之间的连接是稳固的,没有松动或接触不良的情况。
检查电池状态:有时候电池内部可能存在问题,比如电池老化、内阻增大等,这些都可能影响充电效果。如果可能的话,换一块新的电池试试。
调整充电电流设置:根据BQ24103的数据手册,你可以通过调整与充电电流相关的电阻值来改变充电电流。如果当前设置的充电电流过大或过小,都可能导致充电问题。你可以试着调整一下,看看是否有所改善。
检查BQ24103的周边电路:确保芯片的供电电压、输入电压等都符合要求,同时检查芯片的输入、输出端口是否有短路或损坏的情况。
如果以上步骤都尝试过了,但问题依旧存在,那么可能就需要考虑是不是BQ24103芯片本身的问题了。不过从你描述的情况来看,重新拔掉再充可以充满到亮绿灯,这可能意味着芯片本身并没有问题,而是某种保护机制在起作用。
您好
根据规格书电路图设计的 这种出现这些问题的原因是什么
您参考官方给出的参考是没有问题的,但是实际情况需要根据您实际情况进行调整。
一般在什么情况下会出现这些问题,或者是其他的方面导致他容易出现
您没满足您设置要求就报警,请考虑外接干扰和参考基准等情况。如何避免请调整外部电路来适配您实际情况做相关调整。