Hi E2E,
在采用BQ76952开发产品时,遇到的问题:
SCH和初始化代码如附件:
3755.SCH.pdf
void BQ769x2_Init()
{
uint32_t CCGainValue = 0X40723055;// 7.5684/2 = 3.7842 2毫欧的采样电阻
CommandSubcommands(BQ769x2_RESET); // 后面再看,是不是要取消。
delay_ms(300);
CommandSubcommands(SET_CFGUPDATE);//进入CONFIG_UPDATE模式
BQ769x2_SetRegister(CommType, 0x07, 1); //设置通讯模式:07速度为100Khz的模式
BQ769x2_SetRegister(PowerConfig,0x3882, 2); //允许SLeep,TS2为非Shutdown模式等
BQ769x2_SetRegister(REG0Config, 0x01, 1); //Reg0前置稳压
BQ769x2_SetRegister(REG12Config,0x0D, 1); //3.3V REG1开启
BQ769x2_SetRegister(TS1Config, 0x07, 1); //热敏电阻,电芯内部温度检测
BQ769x2_SetRegister(TS2Config, 0x00, 1); //未使用
BQ769x2_SetRegister(TS3Config, 0x00, 1); //未使用
BQ769x2_SetRegister(CFETOFFPinConfig, 0x00, 1); //未使用
BQ769x2_SetRegister(DFETOFFPinConfig, 0x00, 1); //未使用
BQ769x2_SetRegister(ALERTPinConfig, 0x00, 1); //未使用
BQ769x2_SetRegister(HDQPinConfig, 0x00, 1); //未使用
BQ769x2_SetRegister(DCHGPinConfig, 0x00, 1); //未使用
BQ769x2_SetRegister(DDSGPinConfig, 0x00, 1); //未使用
BQ769x2_SetRegister(VCellMode, 0x800F, 2); //连接了1-4、16位置
BQ769x2_SetRegister(DAConfiguration, 0x1D, 1); //FET温度开启,10mV 1mA 为userA
BQ769x2_SetRegister(CCGain, CCGainValue, 4); //电流增益,注意浮点数的格式 2豪欧
BQ769x2_SetRegister(ChgPumpControl, 0x07, 1);//开启为控制的电压为11V等 0X03是5.5V 0X01是11V
BQ769x2_SetRegister(FETOptions, 0x2F, 1);//开启主机可控制,在睡眠模式下也可以启用CHG
//CHG DSG自主控制及控制内容
BQ769x2_SetRegister(MfgStatusInit, 0x0010, 2);//自主FET控制,禁用永久失效检测,器件在操作期间不会对OTP进行编程。
BQ769x2_SetRegister(CHGFETProtectionsA, 0x80, 1);//0X80只开放电短路
BQ769x2_SetRegister(CHGFETProtectionsB, 0x00, 1);//0x00关闭
BQ769x2_SetRegister(CHGFETProtectionsC, 0x00, 1);//0x00关闭
BQ769x2_SetRegister(DSGFETProtectionsA, 0xE0, 1);//0xE0只开过流
BQ769x2_SetRegister(DSGFETProtectionsB, 0x00, 1);//0x00关闭
BQ769x2_SetRegister(DSGFETProtectionsC, 0x80, 1);//0x80只开过流
//开启初级保护类型
BQ769x2_SetRegister(EnabledProtectionsA, 0xE0, 1);//0xE0只开过流
BQ769x2_SetRegister(EnabledProtectionsB, 0x00, 1);//0x00关闭
BQ769x2_SetRegister(EnabledProtectionsC, 0x80, 1);//0x80只开过流 、禁止预充电超时,主禁止机看门狗故障保护
//保护参数设置
BQ769x2_SetRegister(COVThreshold, 0x55, 1);//电芯过压 86*50.6 =4.35V(默认)
BQ769x2_SetRegister(CUVThreshold, 0x32, 1);//电芯欠压 50*50.6 =2.53V(默认)
BQ769x2_SetRegister(OCCThreshold, 0x01, 1);//充电过流保护 1*2mV@2毫欧 1A
BQ769x2_SetRegister(SCDThreshold, 0x01, 1);//放电短路 20mV@2毫欧 10A
BQ769x2_SetRegister(OCD1Threshold,0x03, 1);//放电过流1 3*2mV@2毫欧 3A(默认)
BQ769x2_SetRegister(OCD2Threshold,0x02, 1);//放电过流2 2*2mV@2毫欧 2A
BQ769x2_SetRegister(OCD3Threshold,-1500, 2);//放电过流3 -1.5A
BQ769x2_SetRegister(OTCThreshold, 0x37, 1);//充电过热保护 55°C (默认)
BQ769x2_SetRegister(OTDThreshold, 0x3C, 1);//放电过热保护 60°C (默认)
BQ769x2_SetRegister(OTFThreshold, 0x50, 1);//FET 过热保护 80°C (默认)
BQ769x2_SetRegister(OTINTThreshold,0x55,1);//内部过温保护 85°C (默认)
BQ769x2_SetRegister(UTCThreshold, 0x00, 1);//充电低温保护 00°C (默认)
BQ769x2_SetRegister(UTDThreshold, 0x00, 1);//放电低温保护 00°C (默认)
BQ769x2_SetRegister(UTINTThreshold,0xEC,1);//内部欠温保护 -20°C (默认)//注意负数
//次级保护 永久失效
BQ769x2_SetRegister(EnabledPFA, 0x00, 1);//0x00关闭
BQ769x2_SetRegister(EnabledPFB, 0x00, 1);//0x00关闭
CommandSubcommands(LOAD_DETECT_ON);//开路检测
CommandSubcommands(EXIT_CFGUPDATE);
}
1、我们关闭了PF失效的相关寄存器(MfgStatusInit、EnabledPFA、EnabledPFB),但一旦过流保护,过流3保护,就会导致PF失效(感觉像,因为PF SS标志位要被置1)。寄存器状态见附件图片。


2、过流相关的门限:过流3(1.5A)、过流2(2A)、过流1(3A),短路电流(10A) 。
请帮忙看下是什么原因呢?
应该怎么配置这些寄存器?
Thanks