This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS6594-Q1: 故障指示寄存器掉电保留问题

Part Number: TPS6594-Q1


TI:

想咨询一下关于TPS6594这个芯片,里面有很多关于指示故障的寄存器。当发生故障的时候对应的状态位会进行置位。

这里面哪些故障寄存器是属于掉电不丢失的,在下一个上电周期可以读取出来上一个上电周期的历史故障。从什么地方可以进行区分。

例如如下这些寄存器:

谢谢!!

  • 您好

    关于TPS6594芯片中哪些故障寄存器是属于掉电不丢失的,这通常取决于芯片内部的非易失性存储器(NVM)的设计。在TPS6594这样的电源管理IC(PMIC)中,一些关键的故障信息或状态可能会被存储在NVM中,以便在下一个上电周期能够读取到上一个周期的历史故障。

    为了确定哪些故障寄存器具有这种特性,你需要查阅TPS6594的官方数据手册或技术文档。在这些文档中,通常会有关于NVM的详细描述,包括它可以存储哪些类型的信息以及这些信息是如何被存储和访问的。

    此外,你也可以通过查看芯片的寄存器映射来确定哪些寄存器与NVM相关联。在寄存器映射中,通常会列出所有寄存器的地址、功能以及它们是否属于NVM的一部分。

    根据我搜索到的信息,TPS6594-Q1具有非易失性存储器(NVM),用于控制默认的电源序列以及诸如输出电压和GPIO配置等默认配置。因此,很可能某些与故障相关的寄存器信息也会被存储在NVM中。