This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5432: 静态功耗以及空载电流相关问题

Part Number: TPS5432


能否提供TPS5432正常工作情况下,输入电流与负载大小关系的图像。最好是5V转3.3V,测试过程中,5V输入3.3V输出,空载达不到手册中静态电流<400uA的典型值

  • 您好

    TPS5432输入电流与负载关系没有相关图

    • 建议与解决方案‌:

      • 检查输入电压‌:确保输入电压稳定在5V,以排除电压波动对输入电流的影响。
      • 检查电路焊接‌:仔细检查电路焊接是否良好,避免由于焊接问题导致的电流异常。
  • 你好,我这边测试正常输出空载电流大约在10mA,然而我们期望值是4mA以内,请问有没有相关减小功耗的办法

  • 您好

    减小TPS5432空载功耗的办法

    • 确认功率电感‌:首先确认功率电感的饱和电流,建议选择饱和电流适当的电感,避免过大造成不必要的功耗。‌
    • 优化布局‌:在布局上注意功率回路尽量小,以减少损耗。‌
    • 增加输出电容‌:可以尝试在输出端增加电容,以减小纹波和稳定输出电压,同时可能有助于降低空载电流。‌
    • 使用在线仿真确认参数‌:建议借助芯片网站的在线仿真工具,如webench,确认电路参数,特别是输出电容,以确保补偿合适,有助于降低功耗。‌