TI 的大侠好!
关于BQ24610充电IC,问如下问题:
1. 我设备是19V/5A输入充电,电池用4节。若在前端19V输入电量不足,但电池容量足的情况,是否支持边充边放? 后端的负载是否可以正常工作?
2. 目前我拿到贵司的一个BQ24610的DEMO板,接上单节电池充电 ~~ 外部稳压源调为9V输入,但是充不进电。(测量电池电压为3.7V。) 不知道为何? 是哪些参数需要调整?
请解答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
充电器有一个输入电压和电池电压比较的机制 从而判断是否适配器插入了,一般是输入电压与SNP的电压差来判断,如果输入电压在被判定插入后,充电过程中出现电量不足导致的电压跌落,会出现充电错误的状态指示。
2. 目前我拿到贵司的一个BQ24610的DEMO板,接上单节电池充电 ~~ 外部稳压源调为9V输入,但是充不进电。(测量电池电压为3.7V。) 不知道为何? 是哪些参数需要调整?
R:这个问题,建议楼主参考BQ24610的datashet,里面有一个充电开启的条件,逐一的排除一下 。对于支持多节电池充电的场合,有FB脚的电阻,有一些芯片是引脚的高低电平来选择一节 还是两节 电池,这个是优先需要选择好的。