This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计2S3P,容量9900mah 一款电池,我电芯最大容量不会超过9900mah,于是我就在Gas Gauging 里面把cell0到pack 都写成9900mah,不知道什么时候,有一个电池的FCC都变成10455mah了,SOC也是乱七八糟的,我查了好久才发现原来cell0 ,cell1, cell pack ,变成了11979,当时我都傻眼了。现在问题:1,Qmax 是不是在什么情况下会自动变化?2,Qmax 的设定值是不是要比FCC的值要大很多,循环时它才不会变化。
后来我又做了一个10000mah 的电池,我把Qmax设定在10050mah,但是循环一次后,FCC变了,Qmax也相对增加了很多。分容柜实际结果 最大的放电容量是10032mah,所以我在想,是不是我设定的Qmax太接近实际容量了,导致芯片自动更改Qmax值。
Qmax cell是电池的化学总容量,并且电量计算法是会持续更新,跟踪电池的老化状态。
你描述的Qmax cell的变化是正常的。
实际电芯由于个体差异,会导致不同的电池组学习出来的Qmax 或者FCC不一样,是正常的。
您说的SOC 混乱是什么现象? 应该是由其他原因导致的,和Qmax无关。