目前我正在使用TPS61022这款芯片,将3V锂电池升压为5V供给一个通信模组,模组电流在120mA左右,瞬时电流500mA左右。锂电池连接后,有时TPS61022会直接损坏,有时需要运行一段时间后损坏,以下是我供电部分的原理图与PCB板图,电感是1uH,额定电流7A的功率电感,请教下PCB板图有什么不合理的地方导致芯片损坏,还望指正。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,TPS61022芯片的datasheet有PCB布局走线建议。
另外,你可以看看TI对于这个芯片评估板的电路设计和PCB layout。
TI的评估板是成熟的设计。
然后,对你自己的设计进行改善。
下面的评估板user guide有电路和PCB layout。