大神好! 请教一下:使用TPS61070设计一款升压器,输入两节电池供电,2.0V---3.0V,要求输出5.0V
使用电感:VLS4012 4.7uH/890mA; 分压电阻:274k/30.1k;输入出电容:10uF;
出现了输出电压5V到5.5V变化,空载时频率低一些,输出25mA时见下图。
用示波器测量pin1(SW)端时,改变了电路参数,输出波形变化为下图
把电感改为10uH后,输出正常。为什么电感4.7uH不行?增大电感,会减弱输出能力。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大神好! 请教一下:使用TPS61070设计一款升压器,输入两节电池供电,2.0V---3.0V,要求输出5.0V
使用电感:VLS4012 4.7uH/890mA; 分压电阻:274k/30.1k;输入出电容:10uF;
出现了输出电压5V到5.5V变化,空载时频率低一些,输出25mA时见下图。
用示波器测量pin1(SW)端时,改变了电路参数,输出波形变化为下图
把电感改为10uH后,输出正常。为什么电感4.7uH不行?增大电感,会减弱输出能力。
考虑到可能受到噪声干扰比较严重,或者不稳定,可以看下加上负载后的开关波形,看是否抖动厉害。
楼主, 在上端反馈电阻上并接一个1nF的瓷片电容,看一下输出电压。另外,你把负载再加大一点,加到50mA再去测试。你带负载是电子负载么?建议看一下输出的电流波形。从你SW的波形上看感觉有一段SW没有工作,看看是否输出负载拉电流不稳定。
环路是指控制环路,BOOST电路在轻载下不容易稳定
这个最好测试波特图确定一下,对于boost型电路来说,都有右半平面零点与感量和负载大小有关,轻载条件下,这个零点可能正好接近穿越频率点,造成影响,一般的做法就是调整电感感量