UCC28810外加场效应时出现炸管问题。我另外一块PCB上外加MDF8N60,工作正常,现在这块PCB上加MDF8N60或FQPF07n80都出现炸管现象。经检测ucc28810外加限流电阻出错,原为10欧姆的电阻变成了2M,请问这个电阻是炸管的原因吗?如果不是请问那些原因可能造成外加场效应管炸管?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经将这个电阻换成了10欧姆的电阻,但是仍然烧管子。我又在7脚外外加了稳压二极管和在10欧姆电阻上反向并联了一个二极管。在没有上场效应管的时候,测试驱动波形的斜坡的。并不是规则方波。为了判断是不是主回路问题,我外加16.8V的辅助电源。结果28810不工作。恢复主回路的电路在测试,能工作但是7脚输出端 的驱动波形任然是斜坡的。由于怕烧管子,没有再上场效应管测试。请问各位大侠,上述问题是怎么回事?
7脚驱动波形是斜坡本身就不正常,请检查是否有外接电容,可以的话上传VDD与驱动波形。
VDD电压我也感觉不对是锯齿波,而且峰峰值幅度是5V,但是外接辅助电源是16.8V很平稳的。驱动波形的是像一个倒置的梯形一样。矩形波的上边是斜坡形式。等哈我在看看怎么编辑一个波形出来。
VDD的电容是多大,可以并一个47uF电解,另外你的开关频率是多少,和VDD锯齿波频率一样吗?
7脚驱动的锯齿波应当是Isense的波形叠加所致,你示波器的地是不是加在MOS管的S极?请接到GND.
VDD外加电容是10UF和0.1UF并联,现在没有加场效应管,只是在测试控制部分,见其波形不对就没有敢家场效应管。示波器的地是接在GND上的
哦,那就对了,你所画的波形不是一个开关周期的波形。 没有接MOS的情况下,VDD靠高压启动线路充电,到达启动阀值后开始有驱动输出,直到UVLO保护,如果你把波形展开(1uS/div),就会看到驱动是正常的。
关键是,外加稳定的辅助电源,为什么,28810不工作呢?按照你的意思我这个工作正常?
对于OTP,OVP,,OPENloop保护动作后,需要将VCC电压降至UVLO后,重新开始新的周期。如果用固定辅助电源则不能重启。你可以关闭辅助电源再打开,应该可以看到在辅助供电上电瞬间是有脉冲输出的。
可是回到该电路烧场效应管的问题,如果按照你说的28810的VDD和其输出驱动都是正常的话,那是什么原因造成的烧场效应管的呢?
将您没有烧MDF8N60的板子上的变压器与烧MDF8N60的板子上的变压器对调,看是不是变压器造成的?原因是您两个板子的电路是一样的,在供电和驱动都正常的情况下变压器最可疑。
假设变压器饱和,相当于将接入的300V通过Mos直接短路到GND,是会因为大电流炸MOS的。
在您的电路中建议如下:
1. 将R15 0欧姆改到100欧姆,原因是TL431电路将变压器输出箝位到18V,但是变压器次变实际的输出电压并不是由TL431电路决定,可能大于18V, 这个时候会出现异常,需要加限流电阻消耗这个压差(在TL431电路中都是有这个电阻的), 或者将TL431电路改成稳压管。
2. MOS驱动电路上有加10ohm电阻,则建议增加二极管,目的是在关断时快速放电。
Johnsin Tao,谢谢你的建议。我的这个电路中,一开始就没有用TL431,就换成 的稳压管。我现在在 MOS驱动电路上有加10ohm电阻,并增加二极管,并且加有一个30V的稳压二极管,但是我现在不敢上场效应管,感觉还是没有找到烧管的真正原因
做空载测试,同时将您的电源供应器220Vac输入限流到非常小的值,使其电流一大就保护。在此测试中确认驱动信号是否正常。
共模电感即便饱和不会导致MOS烧掉。
你做了2块板子,而另块同样电路的板子并没有烧,建议你确认一下是否板子上电路连接有电路等现象? 可以的话将芯片更换掉,另外变压器是否有做对调验证?
电路短路的现象是没有的,我已经核查过多次,而且我后面有还有次级PWM电路都能正常工作的。芯片我换过的了,变压器我侧过电感等参数两个一样也就没有换了,因为在板子上的变压器确实不好换。
十分感谢前面几位的建议和意见,本人在此学习了。综合你们的意见,我进行了改进。现在不炸管了,但是空载测试时,输出不正常(360~400)V之间变化,其中伴有间歇的啸叫,声音很小很有规律。我想在请教的两个问题,这种不正常产生的原因?和器件的影响有多大?
这种不正常的声音是来自变压器(开关电源中,能产生声音的多是变压器,当然不排除有些电阻电容破裂也可以发出声音等).
在输入电压侦测Vins,以及输出电压侦测Vsense上各增加一个1nF的陶瓷电容,尽量靠近芯片脚,增加环路的稳定性,然后看看效果。
兄弟,问题严重了,加了这两个电容后测试,上电就烧了一片器件(场效应管,28810,保护用的二极管和稳压二极管,取样电阻)。相信不是电容的问题,但是这个烧管子的问题更严重了
仅仅增加这两个电容,不足以引起烧机,应该还有别的问题,可能是变压器设计上的问题。