This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC21540: DSP用于数字控制开关电源,上电并加一定的功率后,出现比较大的振荡

Part Number: UCC21540


本人采用28035DSP数字控制一个同步整流BOOST电路,由DSP输出EPWM波形驱动UCC21540驱动芯片来驱动上下两管,在开关管开关时刻,尤其是在同步整流Mos管关断,另一MOS管开通时,电路中出现很大的电磁干扰,表现在开关管GS两端电压上升与下降沿存在非常大的振荡,甚至超过了MOS管的开通电压。同时振荡也存在于控制电路中,DSP输出的epwm波形也有很大的振荡,在理论上低电平时刻,振荡甚至能达到3V左右,而且控制板的供电电压5V以及3.3V也在开关时刻存在非常大的振荡。观察后能发现,这些振荡的频率与开关管开关时刻DS两端频率一致,我想知道开关时刻的振荡是如何耦合到控制电路中去的,是通过隔离型驱动耦合的,还是通过其他什么方式耦合?

  • 您好

    在您的同步整流BOOST电路中,开关时刻出现的电磁干扰和振荡是一个常见的问题,这主要是由于高速开关动作产生的瞬态电压和电流变化所引起的。这些振荡和干扰可以通过多种途径耦合到控制电路中,以下是一些可能的分析和解决方法:

    振荡和干扰的来源

    1. 开关管的快速开关

      • 当MOS管快速开关时,会在其漏源(DS)两端产生瞬态电压变化(dV/dt)和瞬态电流变化(dI/dt)。
      • 这些瞬态变化会在电路中产生电磁场,进而通过辐射和传导的方式耦合到其他电路中。
    2. 驱动电路的非理想特性

      • UCC21540驱动芯片和驱动回路中的寄生电感和电容会形成一个谐振网络,当驱动信号变化时,这个网络会被激发,产生振荡。
      • 驱动回路的阻抗不匹配也会导致反射和振荡。
    3. 电源和地的分布阻抗

      • 控制板上的电源和地线并不是理想的零阻抗,它们具有一定的分布阻抗。
      • 当开关管开关时,瞬态电流会通过电源和地线,由于分布阻抗的存在,会在电源和地线上产生电压波动。

    耦合途径

    1. 辐射耦合

      • 开关管快速开关产生的电磁场会直接辐射到控制电路中,尤其是当控制电路和功率电路距离较近时。
      • 这种耦合方式通常难以完全消除,但可以通过增加屏蔽、使用吸收材料或调整电路布局来减小。
    2. 传导耦合

      • 通过电源和地线、驱动回路等直接连接路径,振荡和干扰可以传导到控制电路中。
      • 可以通过优化电源和地的设计、增加去耦电容、使用滤波器等方法来减小传导耦合。
    3. 共模干扰

      • 当功率电路和控制电路共享相同的电源或地线时,功率电路中的干扰可能会以共模的形式耦合到控制电路中。
      • 可以通过增加隔离、使用差分信号等方法来减小共模干扰。

    解决方法

    1. 优化驱动电路

      • 调整驱动电阻和电容的值,以减小驱动回路的谐振。
      • 使用低寄生电感和高频特性好的元件。
      • 确保驱动回路的阻抗匹配。
    2. 增加去耦和滤波

      • 在控制电路的电源和地线之间增加去耦电容,以吸收瞬态电压波动。
      • 在驱动信号线上使用滤波器,以减小高频干扰。
    3. 优化电源和地设计

      • 使用多层板设计,将电源和地线分布在不同的层上,以减小分布阻抗。
      • 在电源和地线上增加铜箔面积,以减小电流密度和电压波动。
    4. 增加屏蔽和吸收材料

      • 在功率电路和控制电路之间增加金属屏蔽板,以减小辐射耦合。
      • 在关键位置使用吸收材料,以吸收电磁场能量。
    5. 调整电路布局

      • 将控制电路和功率电路尽量分开布局,以减小它们之间的耦合。
      • 将敏感元件(如DSP)远离干扰源。
    6. 使用隔离技术

      • 如果可能,使用隔离型驱动芯片或隔离电源,以完全隔离功率电路和控制电路。