This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25960: REG19第二位变为1,出现CFLY Short提示

Part Number: BQ25960


在调试过程中REG19第二位变为1,出现CFLY Short提示,造成不能正确充电,对外部的CFLY电容进行测量并无短路现象,更换新的电容这个显现依然存在,我应该如何进一步排查问题?

  • 您好

    CFLY 短路通常表示器件已损坏、但我看到过一些示例、即在启动转换器之前出现 CFLY 短路、然后自行解决、器件正常工作。 您是在一个还是多个器件上看到过这种情况? 您使用的是 EVM 还是客户电路板? 还可能 CFLYs 在调试期间意外短路并损坏器件、尤其是在转换器处于活动状态的情况下。 ABA 交换有助于确定问题是否是特定于器件的、这可能表示存在潜在损坏。