Other Parts Discussed in Thread: TPS54231
用TPS54231做了一块5V转3.3V的电源板,发现在电源空载时3.3V输出电压一直在跳变,电源板接上负载时输出3.3V电压就稳定了?开关电源输出电压和负载有关系么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231
用TPS54231做了一块5V转3.3V的电源板,发现在电源空载时3.3V输出电压一直在跳变,电源板接上负载时输出3.3V电压就稳定了?开关电源输出电压和负载有关系么?
楼主,TPS54231是电流控制模式的,输出负载与输出电容一起构成一个低频极点,负载变化,极点位置是会发生相应的变化,是可能会影响到环路稳定性的。不过另一方面,TPS54231在空载时,是处于跳频模式,输出纹波是会比正常时候大一些,你用示波器看一下输出的电压波形,看看输出是不是跳变的。
用示波器测量输出电压波形确实是跳变的,还有就是您上面提到的地方我有两点我不是很明白,第一:输出负载与输出电容一起构成一个低频极点,负载变化,极点位置是会发生相应的变化,怎么理解负载与电容构成一个低频极点?第二:TPS54231在空载时,是处于跳频模式,这里跳频模式怎么理解?谢谢。
你好,
第一,这是电流模式,功率部分电流乘以输出负载和输出电容的并联等效电阻就是输出电压,你可以简单推一下。
你好,
你这里说的一直跳变的电压峰峰值多少,感觉这里eco-mode 的可能性比较大,谢谢。
您好,您是碰到什么问题呢?您可以重新发一个帖详细描述一下您的问题,会有工程师为您解答。
Hi
将你空载输出的电压波形穿上来看一下。(EVM板仅仅提供了轻载的波形,而没有空载波形,你可以对比一下)
如果只是纹波略微偏大其实没有问题。
这是一个比较典型的DCM轻载条件下,低压差BUCK转换电路
具体解决方法可以参考http://www.ti.com/lit/an/slva547a/slva547a.pdf