This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM61460-Q1: LM61460做恒流源设计

Part Number: LM61460-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

我想将恒压芯片LM61460做恒流源芯片应用,并在实验版上测试,可以输出恒流2A电流,但是不知道有没有潜在风险?

  • 你这个是 2.5A CC, 理论上没啥风险, 实际应用中 VFB = 1.0V 电压太高了, 一般不建议这样用; CV 改 CC 多是选 VFB 比较低的, 这样可靠性才会增加

  • 您好

    LM61460作为恒流源应用的风险评估

    • 芯片特性‌:

      • LM61460是一款同步降压转换器,支持3V至36V输入,输出电流可达6A。
      • 具有高效率、低EMI、宽转换范围等特性。
    • 潜在风险‌:

      • 热管理‌:大电流输出可能产生较多热量,需确保散热措施得当。
      • 稳定性‌:需验证电路在不同负载条件下的稳定性。
      • 保护机制‌:应确保过流、过压等保护机制有效,防止器件损坏。

    综上所述,LM61460作为恒流源应用需考虑热管理、电路稳定性和保护机制等潜在风险。