This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5146: 输出电流不能调大

Part Number: LM5146

   lm5146调试,输出52V输出24V,只能稳定输出2A左右,调整开关频率 100k,电感改为100uH ; 开关频率200k,电感感量47uH;开关频率300k电感35uH,都是只有2A左右,ILIM口调整阻值大小,对输出没有影响。下管驱动波形持续200nS左右,发波不正常

  • 输入52V输出24V

  • 输入52V输出24V

  • 您好

    一般尝试的方法:

    1. 检查电感选择

      • 电感的选择对于开关电源的稳定性至关重要。您已经尝试了不同频率下的电感值,但可能需要进一步确认电感是否适合当前的电路配置。
      • 确保电感的饱和电流和直流电阻满足设计要求,以避免在电流增大时产生过大的压降或饱和。
    2. 分析开关频率与驱动波形

      • 您提到下管驱动波形持续200nS左右,这可能与开关频率不匹配或驱动电路问题有关。
      • 检查驱动电路的设计,确保能够提供足够的驱动电流和电压,以及正确的波形形状。
      • 考虑调整开关频率,以匹配电感和电容的参数,同时确保驱动波形的稳定性和准确性。
    3. 调整ILIM引脚

      • 您提到调整ILIM口阻值大小对输出没有影响,这可能是由于ILIM引脚的配置或连接问题。
      • 仔细检查ILIM引脚的连接,确保其正确接地,并且所接的电阻值符合数据手册中的推荐范围。
      • 如果可能,尝试使用不同的电阻值进行微调,以观察是否对输出电流有任何影响。
    4. 检查其他电路组件

      • 确认输入电压和输出电压的稳定性,以及它们是否满足LM5146的规格要求。
      • 检查输出电容的容量和类型,确保其能够承受所需的电流和电压。
      • 检查反馈电路的设计,确保能够准确调节输出电压和电流。
    5. 考虑热设计和散热

      • 如果LM5146在工作时过热,可能会影响其性能和稳定性。
      • 确保有足够的散热措施,如使用散热片、风扇或导热膏等。

    官方提供的相关工具辅助您调整验证达到您的目标输出电流,请参考以下工具:

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc220

    官方辅助调整参数的计算器

    https://www.ti.com.cn/product/cn/LM5146

    主页下如上图的工具,将您的参数要求输入输出相关参考设计附有测试报告。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/snvmc65

    官方仿真模型将您的电路导入调节相关部分验证是否存在设计问题。