在天气不好的情况下测试,从
REG_0x31_VAC_ADC读出14.5V的输入电压,从 REG_0x2D_IAC_ADC读出的输入电流是0.
这时候的充电状态竟然是快速充电,我无法理解。
过了一会天更暗了,充电状态寄存器REG21,显示不充电了,充电电流依旧是0
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我有几个问题可以帮助调试:
太阳能电池板的开路电压是多少?
ACUV设置也是什么?
另外,在恶劣天气条件下,太阳能电池板短路电流与太阳能电池板短路电流相比是怎样的?
如果您了解恶劣天气条件下的开路电压或短路电流的更多信息,请告诉我。
另外,如果您有任何其他问题,请告诉我。
我在实验室里复制了这个,到目前为止,我有一个潜在的解决方案。
您能否检测IBAT当前和VAC_DPM状态位?当太阳能电池板变暗时,充电器最终将进入VAC_DPM模式。一旦IBAT电流变为0,电池就不会充电。如果您可以检测到这种状态,他们可以等待几分钟,然后再次尝试充电。
这对您有用吗?
我仍在努力,如果我发现任何新情况,我会及时通知你。