你好 我现在要应用Tps929240芯片 有两个使用问题
1、有功能安全的需求 在通讯丢失时需要让LED亮,此时我的两个FS引脚需要上拉还是下拉接地,同时EEPROM应该如何配置
2、FS引脚具体应用方式 规格书中表述不明确
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 我现在要应用Tps929240芯片 有两个使用问题
1、有功能安全的需求 在通讯丢失时需要让LED亮,此时我的两个FS引脚需要上拉还是下拉接地,同时EEPROM应该如何配置
2、FS引脚具体应用方式 规格书中表述不明确
您好,
1 FSx管脚高于VIH(IO),根据您的应用选一个,通过在EEPROM中配置80h~82h寄存器 。

2 可以参考数据手册“Figure 6-6”和“ Figure 6-9”。