1、UCC28070和UCC28070A在使用上有什么区别?
2、2KW交错PFC,每路是输出1KW吗?每路MOS管、升压二极管、PFC电感都是承受一半电流吗?
3、AC85V-AC265V输入,输出2KW,PFC电感要用什么材质的?磁环大小尺寸应该怎么选择?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、UCC28070和UCC28070A在使用上有什么区别?
2、2KW交错PFC,每路是输出1KW吗?每路MOS管、升压二极管、PFC电感都是承受一半电流吗?
3、AC85V-AC265V输入,输出2KW,PFC电感要用什么材质的?磁环大小尺寸应该怎么选择?
您好
1、UCC28070和UCC28070A在使用上有什么区别?
请参考这个帖子的说明
2、2KW交错PFC,每路是输出1KW吗?每路MOS管、升压二极管、PFC电感都是承受一半电流吗?
理论上可以,但是实际上要做到每一路的均衡很难,所以不完全是。
3、AC85V-AC265V输入,输出2KW,PFC电感要用什么材质的?磁环大小尺寸应该怎么选择?
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC114
www.ti.com/.../WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER
官方有相关的计算器和webench可以帮助得出相关参数。
您好
1、我是想了解UCC28070和UCC28070A封装是不是一样!
帖子中说明同在TSSOP封装下是一样的。
3、这两个工具没有说明磁环的材质尺寸等参数!
这个需要您通过您的实际情况进行测试,因为不同材质对于电路影响不同。但是参数相似的情况下需要实际验证一下。