This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76952: 短路保护延迟过高

Part Number: BQ76952

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
{
{PowerConfig, 0x2Cc0, ENABLE,2}, //PowerConfig 2c80
{REG0Config, 0x01, ENABLE,1},
{REG12Config, 0x0d, ENABLE,1},
{HWDRegulatorOptions, 0, DISABLE,1},
{CommType, 0, DISABLE,1},
{I2CAddress, 0, DISABLE,1},
{SPIConfiguration, 0x20, DISABLE,1},
{CommIdleTime, 0, DISABLE,1},
{CFETOFFPinConfig, 0XA2, ENABLE,1},
{DFETOFFPinConfig, 0XA2, ENABLE,1},
{ALERTPinConfig, 0X29, ENABLE,1},//10
{TS1Config, 0, ENABLE,1},
{TS2Config, 0, DISABLE,1},
{TS3Config, 0, ENABLE,1},
{HDQPinConfig, 0, DISABLE,1},
{DCHGPinConfig, 0XA2, ENABLE,1},
{DDSGPinConfig, 0XA2, ENABLE,1},
{DAConfiguration, 0X0F, ENABLE,1},//uint:10mV,100mA
{VCellMode, 0xA90F, ENABLE,2},//18
{CC3Samples, 80, DISABLE,1},
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HI:

你好,我们的BMS使用BQ76952作为前端芯片,在测试短路保护时,发现短路保护能生效,但是时间偏长,设置延迟为45us,实际保护时间在30ms左右,图中黄色部分为电流,蓝色部分为MOS驱动电压,请结合寄存器配置帮忙分析下可能导致保护时间会偏长的原因

谢谢!

  • 您好,

         我们需要时间调查,请等待我们的回复。

  • 您好,      

    测量电流保护的时间时,建议测量SRP和SRN引脚之间的电压,以确定何时达到故障阈值。

    如果没有此测量,很难确定额外的延迟是来自系统还是来自设备本身

  • 你好,我们测试了分流器两端电压(蓝色波形)以及SRP和SRN引脚之间的电压(黄色波形)的时间差,可以看到示波器波形几乎是同步的,不存在延迟

  • 您好,

        我们需要时间调查,请等待我们的回复。

  • 如图所示,我们使用的是DDSG和DCHG来驱动MOS,CFETOFFPin和DFETOFFPin来使能/禁止DCHG和DDSG

  • 我们另外测试了高驱DSG的保护时间,发现DSG保护时间为微秒级别,且DDSG与DSG保护时间上会有个30ms左右的间隔,以上是测试结果,请帮忙分析下为何DDSG会有这个延迟,谢谢!

  • 您好,

        请尝试设置:Settings:Protection:CHG FET Protections A设置为0X98,以及Settings:Protection:DSG FET Protections A 设置为0XE4,看是否可消除DSG和DDSG之间的延迟。

  • 你好,测试后发现DSG与DDSG之间的延迟确实消除了,但是我们只要短路保护,Settings:Protection:DSG FET Protections A 设置为0XE4是否会在EnabledProtectionsA设置为0X80时打开其他保护(放电过流与欠压),另外请这种配置和DSG与DDSG之间的延迟是存在哪种联系?

  • 您好,

    Settings:Protection:DSG FET Protections A 设置为0XE4是否会在EnabledProtectionsA设置为0X80时打开其他保护(放电过流与欠压)

    否,启用的保护寄存器将控制实际触发的故障。

    另外请这种配置和DSG与DDSG之间的延迟是存在哪种联系?

    这是由于内部固件如何执行故障检查。 如果启用FET保护寄存器中的所有故障,则速度更快。 

  • 好的,感谢解答

x 出现错误。请重试或与管理员联系。