1、原理图及PCB Layout:
Ucc24612-2用作整流桥(MOS- IPT015N10N5,100V,1.5mΩ)的驱动芯片,每个ucc21641-2驱动一个MOS管,无其它控制,如下原理及PCB Layout。该同步整流桥输入是60Vrms,85KHz的正弦波,输出功率约3000W。



2、故障现象:
批量生产出现约30%的不良,不良表现为在输出空载或轻载的时候,某些ucc24612-2延后关断,导致上下管(Q1和Q2或Q3和Q4)或者左右管(Q2和Q4或Q1和Q3)直通。但所有的产品在输出带载的时候就不会出现延后关断的情况。测试驱动波形如下图:
以下是OK产品的驱动波形


以下是不良产品的空载驱动波形(注:关断延后只在某些ucc216412-2的芯片出现)


我尝试过在MOS管的DS之间加RC电路,更改过ucc24612的外围电容参数,均无法解决此问题。请帮忙分析一下,谢谢。